This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:声音打开延迟

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1193156/tpa3110d2-sound-on-delay

器件型号:TPA3110D2

你好!

我使用具有 PBTL 输出和单端输入模式的。 在 TPA3110D2中、将逻辑"1"应用于 SD 输入后、声音在微电路输出端出现、延迟超过300ms。 在 TPA3110LD2中使用相同的电路和参数时、延迟最小、约为15ms。 它已经在来自不同供应商的数十种不同系列的微电路上进行了测试、并且已经进行了很长时间的实验。 你建议什么?

TPA3110D2TPA3110LD2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出的测试点是什么? 我建议您检查输出引脚上的 PWM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在波形上、输出信号来自点 OUTPL (25)和 OUTLN (23)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    15ms 是合理的。 我不知道为什么一个器件具有如此长的延时时间。

    所有 TAS3110D2器件是否具有相同的行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    起初我以为他们是芯片有缺陷的。 我在不同的商店购买了不同系列的芯片、在所有情况下 TPA3110D2都有延迟、TPA3110LD2没有延迟。 已经测试了十几个微电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否检查了同一电路板或同一设计上的差异?

     我检查了器件特性、两个器件具有相同的启动时间性能。

    我检查了第一个波形、PWM 在启动时为负电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道 TPA3110D2输出端起始电压的原因。 这也许与问题有关? 我检查一个设计、将 TPA3110D2焊接到印刷电路板上、用 TPA3110LD2替换它、延迟问题消失了。 从逻辑上讲、一切都依赖于低质量的微电路、但这不是一个隔离的情况、我在不同的地方购买了它。 在哪里以及如何购买有保证质量的 TPA3110D2芯片? 我在乌克兰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      由于您测试了如此多的器件并具有相同的结果、因此可能不会首先对质量产生影响。 启动时的电压可能与之相关、让我们先重新进行一些测试。 请查看以下内容:

      1.第一张图 Ch2处的负电压可能是因为您为示波器探头设置了交流耦合。 请仔细检查。 和捕获具有 PVCC 的 PWM。 PWM 电压直接来自 PVCC、它们不应为负。

      请首先使用电阻作为负载来进行测试。

      3.请勿在测试时发送音频信号,我们只需检查 PWM 开始出现的时间点。

      4.请放大 PWM 波形,检查占空比是否为50%  

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的、在前面的图中、示波器输入处于交流模式。 新图显示输出为正电平。

    2.使用了8欧姆、50W 的线电阻器。

    3.在第一幅图中,oscillogram 是"没有输入音频信号"。

    在第二幅图中 、占空比 PWM (不是理想的50%)

    picture 1picture 2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您联系支持您的团队的 FAE 或销售团队、并要求他们返回多个器件、然后 TI 可以检查内部修整代码、看看启动时间修整是否错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    在不同的地方购买、花费了很长的时间。 不幸的是,由于战争,这是不可能的。 请告诉我、在哪里可以买到保证好的芯片? 我在乌克兰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否联系您所在地的 TI FAE 销售团队以获得进一步的支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是不可能的。 谢谢你。