This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3137D2:此器件能否驱动3 Ω 3.7W 扬声器?

Guru**** 2584375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1196174/tpa3137d2-can-this-device-drive-a-3ohm-3-7w-speaker

器件型号:TPA3137D2

你(们)好

此器件能否驱动3 Ω 3.7W 扬声器?

请在 PBTL (单声道)、THD+N = 10%、f = 1kHz、PVCC = 5V、RL = 3 Ω 时告诉我 PO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有数据。 建议您可以应用一个 EVM 板并进行评估。