This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AICPUREPATH_STUDIO:使用 PurePath Studio 的 TLV320AIC3262上的噪声消除

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1196030/aicpurepath_studio-noise-cancellation-on-tlv320aic3262-using-purepath-studio

器件型号:AICPUREPATH_STUDIO

您好!

我有一个使用 TLV320AIC3262和两个麦克风来捕获人类语音的应用。 此应用程序将使用 AI 分析语音、并根据语音所说的内容运行某些应用程序/程序。 产品可能放置在外部、这意味着环境中可能存在大量噪声。 因此、我尝试使用 PurePath Studio 通过这些麦克风设置波束形成算法以消除噪声。 输入端还有一个滤波器和一个 AGC。 当我将 PurePath Studio 代码下载到 TLV320AIC3262 EVM 时、我的捕获中会产生相当多的噪声、这显然是不需要的。 我已确认 PurePath 算法导致了该问题、因为当我将其删除并在其上放置标准 miniDSP 滤波器时、噪声会消失。

我已附加我的 PurePath Studio 程序。 ADC 部分位于代码的底部。 我还有一个 DAC 部分、用于将数据发送到扬声器。 DAC 部分工作正常。 我不是很熟悉编解码器滤波和波束形成、因此我想知道您是否能够帮助我指明正确的方向、以了解如何使其正常工作。 我的麦克风的间距约为40毫米。

谢谢!