This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424M-Q1:PBTL 模式下的直流/交流诊断功能

Guru**** 1111390 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424M-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1196103/tas6424m-q1-dc-ac-diagnostics-function-in-pbtl-mode

器件型号:TAS6424M-Q1

大家好、整个团队

我想问一下 TAS6424M-Q1的问题。

当我们在 PBTL 模式下使用它时、我们可以诊断的扬声器阻抗是多少?

在数据表中、TAS6424M-Q1在 PBTL 模式下的最小扬声器阻抗为1 Ω。

但是、我无法找到 PBTL 模式下的直流/交流诊断的详细信息。 抱歉。

下面是我的理解。

根据第9页的表格、[AC 阻抗精度]为2 Ω 至16 Ω。

2欧姆是可在单通道输出上诊断的最小阻抗、对吗?

将1欧姆扬声器与 PBTL 搭配使用时、我希望每个通道以2欧姆运行诊断程序。

正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    交流和直流负载诊断不会更改其在 PBTL 模式下的测量值。  在 PBTL 模式下、使用通道1和通道3获取负载诊断读数。  

    交流诊断通常用于电容耦合扬声器。  请使用扬声器的阻抗曲线、以便在18.75kHz 测试频率下正确测量。

    此致、
    Gregg Scott