This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2505:PGA2505IDBR 的替代产品

Guru**** 2501965 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA2500, PGA2311, PGA2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1224776/pga2505-alternative-for-pga2505idbr

器件型号:PGA2505
主题中讨论的其他器件:PGA2500PGA2311

迪亚尔斯、

我想检查对于 交货时间超过588天的 PGA2505IDBR、建议的任何替代方案。

谢谢。

Vito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vito:

    您可以检查 PGA2500、它具有相似的性能、但在步长上具有更高的分辨率。  我们还有用于音量控制的 PGA2311。   

    我将引导营销团队了解他们是否能在这些器件的交货周期方面提供帮助。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vito:  

    您在哪个地区订购产品以及为哪个客户订购产品? 此信息将使我们能够将您与销售团队中的适当联系人联系起来、以了解其最重要之处。 我们的系统报告的交货周期比您所报的交货周期短。

    祝你一切顺利。
    Jacob Fattakhov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息、Michael。

    您好、Jacob:

    PGA2505部件通过 Arrow HK 从香港订购、该部件供我们的客户 Fender 于7月推出新项目。  

    Arrow HK 告知此器件的供应正常、并于2023年向我们供应、但我们得知的最新时间表是2024年1月。

    您能在我们需要的本例中提供一些帮助吗

    2000年6月之前、

    在7月和之前3K

    到8月实现3.2 K?

    顺便说一下、建议的2500的供应是怎样的?

    感谢您的帮助。

    此致、

    Vito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vito、

    我将要求您联系当地的销售团队提供支持- e2e 用于技术支持、而不是销售支持。  您知道您的帐户/地区的销售联系人是谁吗?

    此致、
    Mike