This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5755M:TAS5755 PBTL 模式问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1230237/tas5755m-tas5755-pbtl-mode-issue

器件型号:TAS5755M

  TAS5755在 PBTL 模式下、只有 B 和 D  通道具有输出、但 A 和 C 通道 没有输出、并且没有 VCC/2电平。 这与规格有很大不同。 造成这个问题的原因是什么? 在 BTL 模式下没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  

    我想问一下如何设置 PBTL 模式?

    您是否按照数据表中的以下说明进行了操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时使用演示板和自设计板进行测试时、也会出现相同的问题。 BTL 模式下的单通道输出是正常的、而在 PBTL 模式下、将 AB 和 CD 连接在一起不起作用、并且当它们分开时没有输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请读取0x19和0x25寄存器的值。  它们的值必须配置正确。

    请 正确配置 BST_A/BST_B 和 BST_C/BST_D、请参阅数据表中的图71。