This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA0253:TPA0253DGQ

Guru**** 2770085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1240123/tpa0253-tpa0253dgq

器件型号:TPA0253

我们正在使用 TI PAR  TPA0253DGQ 来驱动手持终端。 我们注意到、如果关断引脚保持低电平、音频电平会降低、但不会完全静音。 我在数据表中没有看到任何内容显示预期的衰减程度。 您能提供建议吗?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我将检查一下我们是否可以拥有类似器件的衰减规格。 另外、信号可能通过内部元件的反馈电阻从输入流至输出。

    此致、
    -Ivan  Salazar
    应用 工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、因为术语"关断"意味着它应该比"静音"更好。 很好奇为什么会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我理解问题、我尚未找到类似器件的此规格。 我现在要检查这个或相似项目的任何先前图表数据。
    如果可能的话、我会在下周早些时候或之前告诉您任何发现。

    此致、
    -Ivan  Salazar
    应用 工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    每当器件只有关断模式或静音模式时、该术语几乎可以互换、并将器件置于低功耗模式。

    我一直在尝试寻找类似 AB 类器件的规格数据、我能找到的最多数据是静音或关断期间的~70dB 衰减。 如果比较关断前后的输出信号、可以测量多大的衰减?

    此致、
    -Ivan  Salazar
    应用 工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只能看到-15dB 的衰减。 我们将其用作手持终端驱动器、当它处于静音状态时、仍然可以听到音频。 当然、在音量减小的情况下、我们希望它处于关闭状态或-70dB 是可接受的。 因此、它看起来既不是静音、也不是关断。

    (通常关断意味着低功耗模式、有时需要额外时间才能变为活动状态。 而静音通常只以最短的恢复时间关断输出。)

    您是否有我们可以使用或推荐的附加电路的替代器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您能否分享您的原理图以便我们快速回顾一下?
    如果从放大器上移除电源、您现在看到的衰减会高得多吗?

    此致、
    -Ivan  Salazar
    应用 工程师