This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825P:最低 I2C 速度

Guru**** 667810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1244455/tas5825p-minimum-i2c-speed

器件型号:TAS5825P

大家好、  

对于 TAS58xx AMP IC、它可以支持的 I2C 最低速度是多少? 慢速模式下的 D/S 表示最大为100kHz。  

我的客户希望 I2C 使用70kHz 速度。 如果这可行、您能帮忙吗?

谢谢!

杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jay。

      我认为标准 I2C 协议对最小频率没有具体要求。  使用70KHz 应该没问题。