This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120EVM-U:模拟麦克风输入环回

Guru**** 682330 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1246835/tlv320aic3120evm-u-analog-microphone-input-loopback

器件型号:TLV320AIC3120EVM-U
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3120

您好!

我正在评估用于可穿戴语音放大器应用的 TLV320AIC3120。  我打算使用动态麦克风--> TLV320AIC3120--> 8 Ω 扬声器。  麦克风输入需要直接流向输出。  从 EVM、我只能通过绕过所有数字电路来实现这一点。  是否可以将此部件配置为将数字化麦克风信号回路到输出、并能够利用 AGC 和 DAC 滤波器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    页0/寄存器29 (0x1D):编解码器接口控制2允许您将 DOUT 环回至 DIN。 这将为您提供一条路径、使您能够在通过 AGC 和 DAC 滤波器时通过扬声器播放麦克风。

    此致、
    J·麦克弗森