This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120EVM-U:音频失真

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1263493/tlv320aic3120evm-u-audio-distortion

器件型号:TLV320AIC3120EVM-U
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3120

您好!

我们有一个使用此器件的工作原型。  所有时钟设置与 EVM 上的默认 INIT 脚本设置方式相同。  我们通过 D 类输出驱动这款扬声器: https://www.visaton.de/sites/default/files/dd_product/k50_8.pdf 并且正在进行听力失真测试。  扬声器的额定功率为2瓦、该功率高于 TLV320数据表中的数据、该数据表明 D 类放大器可向8 Ω 扬声器提供的功率(1.6W)。  如有任何帮助,将不胜感激。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于是来自 init 脚本、因此寄存器设置应该没问题 、它以前是在使用您的原型。

    您能否仅测量扬声器阻抗以确保其正常工作、并可能尝试从其他电源驱动它、看看您听到的是相同的失真?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题一直存在、我只是暂时忽略它、因为它不是最高优先级。  这种情况发生在评估板和我们的原型上。  我现在的设置非常简单。  我将一个8欧姆的扬声器连接在评估板上的"苏人解"和"SPLP"连接上、在 GUI 中将模拟衰减设置为零、然后从我的笔记本电脑播放音乐。  当我将 Windows 音量控制调到60左右时、扬声器开始失真。  

    我还将一个4欧姆15瓦的无源演播室显示器连接到苏人解和 SPLP、在 Windows 音量控制中、它开始在85左右出现声音失真。

    由于 TLV320AIC3120内的 D 类放大器额定可向4欧姆的扬声器提供2.5瓦的功率、我认为 GUI 不允许我通过配置器件来超过该限制。  我的15瓦扬声器不会因为驱动它的评估板而失真、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提到 当 Windows 音量超过60时、听到失真、就像出现削波问题。

    D 类输出电平为2.2Vrms、SPKVDD 为3.6V、增益为6dB、因此您很可能将器件驱动在高于该电压的水平。

    例如、您可以使用正弦波来查找不会 导致 失真的增益设置、然后使用该设置。