This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:无线电 IC 连接

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1269057/tlv320aic3100-radio-ic-connection

器件型号:TLV320AIC3100

您好!

在我的设计中、来自 Radio IC (单端)的立体声信号使用 MIC1LP 和 MIC1RP 输入实现耳机或扬声器输出。

1-LP 和 RP 联合优势于 ADC。 此外、LP RP 直接连接于 DAC 之后、无需进行任何转换操作、这是获得模拟输出的方法吗?

2 MIC1LM 在 ADC 之后通过 DAC?

3射频芯片配有5V 电压、所以我可以直接连接信号还是需要更改电压电平?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.可以在红色显示的模拟侧混合 LP 和 RP,也可以通过蓝色的 ADC 进行混合,并在寄存器中配置回送。

    2.您可以对 LP 和 LM 使用如上所示的环回方式将 ADC 路由到 DAC。

    3.根据 ADC 规范、这是满量程模拟输入、因此您的模拟输入电平必须为0.707Vrms。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1-LM 和 LP 应 联合 +所以我应该给-侧什么? (信号为单端信号)

    根据随附的表、我的应用程序的寄存器配置应该是什么?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.在 ADC PGA+中 LP 与 LM 合并、VCOM 在 ADC PGA-中。

    2.见下方