This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825M 的突发/动态功率和#39

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1274087/tas5825m-what-s-the-burst-dynamic-power-for-the-tas5825m

器件型号:TAS5825M

大家好、

TAS5825M 内的组件连续功率输出是已知的、您能否帮助分享什么是动态功率(有些人可能也将其称为突发功率输出)?  谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry

      音频放大器与电源不同、它没有明确的峰值功率定义。 放大器可以输出更大的功率、但由于 电源限制、削波过多、毫无意义。 您可以采用10%的 THD 作为最大功率、在24V PVDD 和6 Ω 负载下、TAS5825可以在短时间内提供2*52W 的功率。