This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:关于抽取滤波器设置

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1276025/tlv320adc5140-regarding-decimation-filters-settings

器件型号:TLV320ADC5140

你好
TLV320ADC5140应用手册《TLV320ADCx140支持的采样率和可编程处理块》的表2中、当采样率为192kHz 时、似乎只能启用3个通道。
这是否意味着对于模拟输入、只能启用1.5个通道、而对于数字输入、只能启用3个通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否也将[Decimation Filters settings]视为双二阶滤波器?
    在图6中、我认为、如果仅启用抽取滤波器设置、就可使用4个模拟通道、您是否知道这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想使用四个模拟麦克风、并将抽取滤波器模式设置为低延迟。 有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅上表。 在 fs=192kHz 时最多可以使用3个具有低延迟滤波器的通道。

    此处显示的1 BQ 是针对抽取的