This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:TAS5805M

Guru**** 1471455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1292755/tas5805mevm-tas5805m

器件型号:TAS5805MEVM

您好!

您知道此评估板的频率响应吗? 例如、我可以设法以15kHz 的频率发送正弦波、但从20kHz、22kHz 和25kHz 的频率信号会严重衰减。 是否有与文档中的 LC 滤波器不同的其他输出滤波器?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Beatrice、

    您是否测试了两个输出、第一个通道是铁氧体磁珠滤波器、第二个通道是4.7uH 和0.68uF L-C 滤波器。 一旦到达音频频带的边缘、就会发生滚降、因此在一定程度上是可以预料到的。

    https://www.ti.com/tool/LCFILTER-CALC-TOOL 在 L-C 滤波器计算中会参考此值。

    此致、
    路易斯