This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:驱动耳机

Guru**** 1283010 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5242
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1293102/pcm5242-to-drive-a-headphone

器件型号:PCM5242

大家好、

我注意到 PCM5242需要一个外部耳机放大器来驱动耳机。

这是因为 PCM5242的输出电流不足以驱动耳机吗? 我们不能直接连接耳机吗?  

谢谢。

杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、如果看一下数据表中的输出阻抗驱动能力  、会发现它需要最小5K 欧姆的电阻、否则无法驱动它。 耳机的   阻抗通常介于  8 到600欧姆之间。  

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arash! 电源小知识