This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1622:TINA 仿真相位裕度与容性负载间的关系

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1301802/opa1622-tina-simulation-phase-margin-vs-capacitive-load

器件型号:OPA1622

大家好、

我在 TI 网站上下载了 OPA1622模型、并使用 TINA TI 来仿真不同容性负载下的相位裕度、发现仿真结果与数据表曲线不一致。

根据数据表、连接为 G=1、1nf//2K 负载、如下所示:

e2e.ti.com/.../OPA1622-phase-margin.TSC

在不同的容性负载下、 仿真相位裕度不正确、两者都是25°不同的。

 您能否 确认  OPA1622  SPICE 模型是否 异常或数据存储中的曲线是否错误? 谢谢你。

此致、

艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:  

    我尝试了一种替代方法、在断开环路时包括输入阻抗。 我获得了与您的仿真相似的结果。 我需要更多时间对此进行调查、以便了解问题可能是什么。 我将与我们的团队讨论此问题、并在2个工作日内回复。  

    e2e.ti.com/.../3225.OPA1622.TSC

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的深入了解。  如果有任何进展、请告诉我、谢谢。

    此致、  

    艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:  

    我与验证团队检查了数据、他们收集的数据与 PDS 曲线匹配。 我会向我们的一位模特专家咨询,看看我们是否能够追踪到这种差异。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、这里有任何更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:  

    我想从公共论坛上抽出这个时间、并发送电子邮件。 我很快会给您发送电子邮件。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通