This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:TAS5411-Q1的问题

Guru**** 687780 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5431-Q1, TPD3S714-Q1, TAS5411-Q1, TLV320AIC3104-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1308970/tas5411-q1-questions-of-tas5411-q1

器件型号:TAS5411-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3104-Q1、TAS5431-Q1 、TPD3S714-Q1

尊敬的团队:

您能帮助检查 TAS5411-Q1是否可以满足以下规格吗?

扬声器接口:紧急呼叫模块需要一个内置音频放大器电路来驱动(电源:4W、4Ω)紧急呼叫系统专用扬声器。 当紧急呼叫发生时,紧急呼叫模块直接驱动专用扬声器发出声音;紧急呼叫模块用于专用扬声器,扬声器具有自我诊断功能;-->正常。 选择 TAS5411-Q1
双麦克风接口
1、麦克风输入:紧急呼叫模块可在电源中支持1个麦克风(电源供电者),在信号输入中支持1个麦克风,在某些情况下,可通过低音2个麦克风信号发送到 HU ;紧急呼叫模块为1个麦克风供电(8V, 10mA ); 紧急呼叫模块为麦克风提供自诊断功能;
2.麦克风输出:HU 提供1麦克风输入接口,连接至紧急呼叫模块。 当 MIC 连接至紧急呼叫模块时、紧急呼叫模块通过传递方式将信号发送至 HU;紧急呼叫模块提供 HU 和紧急呼叫的诊断方法。 模块之间的 MIC 连接是否正常;

1.中的 MIC 是否已连接至 TLV320AIC3104-Q1并能够提供 MIC 偏置(8V、10mA)、足够了? 它是否能够检测 MIC 是否正常(开路、短接 GND 或电源)?
2.输入 MIC 是否可以连接至 TLV320AIC3104-Q1、是否能够将输入 MIC 至麦克风以及输出至主机 MIC? 或者我是否需要插入外部音频模拟开关(SPDT 模拟开关)? 如果需要外部插件、请提供车辆规格编号。
3.输出线路输出是否具有自检功能?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:

    请改用 TAS5431-Q1、因为它是较新的器件、并且性能与 TAS5411-Q1相同。  该器件非常适合您的紧急呼叫。   

    我将让编解码器团队解答 TLV320问题。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    1. 否、MICBIAS 仅支持高达3.6V 的电压、它不支持输入诊断。 请参阅数据表的第7页。
    2. 这里是此 AIC3104器件的方框图、其中 MIC1L/R 可以直接(旁路)连接至 LO。

        3、不,不是。

    下面是 TIDA-00724参考设计的紧急呼叫参考设计链接| TI.com。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 pdjuandi

    下面是音频功能方框图。

    根据您的回复电子邮件、您已回答我有关通过 TLV320AIC3104-Q1将 MIC 旁路到 MIC 输出的信息。

    您能说明一下您不明白什么吗?

     

    与您讨论的关于 E-Call 系统的一些内容。

    1. 如何在紧急呼叫系统中进行设计自检? 例如 SOS 按钮、MIC、安全气囊信号…。
    2. 是 TAS5431-Q1 MP 吗?
    3. 我们的终端客户对 MIC 偏置的需求是8V、10mA。

      那么、如何设计连接到 TLV320AIC3104-Q1引脚的 MIC 路径? 有什么重要的东西吗?

    4. TLV320AIC3104-Q1是否具有回波消除功能?

    紧急呼叫需要 USB2.0保护功能。

    您可以帮助检查 TPD3S714-Q1是否为建议?

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:

    问题2是什么意思?  我不知道你的意思是什么"MP"。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    1. 端系统测试不是我们的专业知识、我们不熟悉如何构建此类自检。
    2. 您是说器件正在生产中吗?
    3. 由于 AIC3104-Q1 MICBIAS 不支持高于3.6V 的电压、因此您的 MIC 输入需要交流耦合。 我们拥有采用 TAC5412封装且具有最高10V 的 MICBIAS 的新器件。 客户时间表是何时完成的?  
    4. 不支持 AEC。
    5. 您可以向  TPD3S714-Q1团队进行核实。

    此致。