This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251EVM:后置滤波器反馈- Zobel 网络

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1317706/tas3251evm-post-filter-feedback---zobel-network

器件型号:TAS3251EVM
主题中讨论的其他器件:TAS3251

您好!

我刚刚研究了 TAS3251 EVM 原理图以及 EVM 板、并看到了与 SLAA788A 类似的 PFFB 网络的实现。
在 EVM 文档中、滤波器网络是交叉的(见下文)、我想知道为什么?

SLAA788A 显示了 THD 和 SNR 的显著改进、我想知道 TAS3251是否不是如此?

此致、

塞巴斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sebastian

    它适用于 tas3251。  

    "Be cross-out"仅用于那些未在我们的 EVM 板上组装的组件。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    感谢您的回答!

    谢谢。
    塞巴斯蒂安