This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIR9001:对来自 HDMI ARC 的 S/PDIF 信号进行解码

Guru**** 1184650 points
Other Parts Discussed in Thread: DIR9001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1323629/dir9001-decoding-s-pdif-signal-from-hdmi-arc

器件型号:DIR9001

我想使用 DIR9001来解码来自 HDMI 连接的 HDMI ARC 信号。 据我所理解、该信号基本上是具有不同幅度和端接电阻的 S/PDIF 信号。

问题是、我不知道如何将 HEAC+线路连接到 DIR9001来进行单模式传输。 我使用 DIR9001评估板作为参考来设计以下原理图(认为它类似于同轴电缆信号)、但我连接的电视似乎只是在移除 R12后才启动 ARC 传输。 为什么会这样、是否有更好的方法将两者连接在一起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HDMI 格式 与 DIR 器件不兼容、需要对其进行解码才能将其发送到 DIT 器件。 您似乎只需对信号进行电平转换、然后将其发送到 DIR。  

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我说过的、HDMI ARC 的格式基于 IEC 60958-1、应该可以通过 DIR9001解码。 我也证明了这一点,因为一旦电视开始传输 ARC (移除 R12后),我从 DIR9001得到一个有效的 I2S 输出。

    我的问题是关于 HDMI 连接器和 DIR9001之间的特定组件、因为我不知道它确切的工作方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、在我们的 常规应用中、 发送到 DIR 的信号已经与 DIR 兼容、我们会处理 DIR 内部发生的任何事情。 因此、如果信号未正确解码、DIR 将无法处理它。 话虽如此、您已确认 来自 HDMI 的信号已 与 IEC 60958兼容。  不过、  原理图中来自 HDMI 的信号将传输到交流耦合电容器、但就在这之前 、您有一个低值接地电阻器、无论如何都会将信号拉低。 我认为这个电阻器会给电容器放电、但 它的值太低、会干扰通过 01u 电容器的信号。

     如果需要 使用 SN74LVC IC 对 HDMI 信号进行电平转换并将其反转至3.3V、则只需将一个反相器的输出发送至 DIR。 如果您不想反相、那么在原理图中、 您可以断开分压器与第二个逆变器输入端的连接、只需进行两次反相即可。  

    此致、

    阿拉什