This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:TAS3251学习板

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1327995/tas3251-tas3251-learning-board

器件型号:TAS3251

尊敬的支持团队:

我开始使用 TAS3251芯片组进行新的开发。 我的设计是 TI 巴西团队目前支持的 Boombox 和 IAM。

问题:智能放大器的学习板是否仍可用?

我n´t 找到它。

由于我需要为该应用调优扬声器、那么 我是否需要一个学习板。 或者有其他方法可以做到这一点?

除了 EVB 之外、我还需要使用哪些工具进行此开发?

此致

马塞洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marcelo、

    该电路板正在进行重新设计、因此目前尚未提供。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Luis

    采用 TAS3251进行设计并实现智能放大器需要什么工具?  

    塔克

    Raphael Marchi - TI 美国 FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raphael、

    已离线回复您的电子邮件。

    此致、
    路易斯