This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:关于同步器件连接

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1351252/tpa3118d2-about-synchronous-device-connections

器件型号:TPA3118D2

大家好、

根据数据表第26页的图37、每个 IC 的 Sync 引脚与10 kΩ 连接、在从侧的 Sync 引脚上实现了一个1nF 旁路电容器。
然而、如果使用1nF 旁路电容、则从侧的 Sync 引脚的时钟波形会失真、无法与主侧实现同步。
将旁路电容器保持为未连接状态可解决此问题。
IC 的时钟频率设置为600kHz。
旁路电容器是否存在未连接的风险?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    柳喜

     RC 是为了消除可能的峰值或过冲。 数据表值确实不合适、使用4.7K+47pF 就可以了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不担心过冲或峰值、如果未连接是否存在问题?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    柳喜

     不存在其他相关问题。