This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV595:关于 Hi-Z 引脚

Guru**** 2642185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1381437/drv595-about-hi-z-pin

器件型号:DRV595

工具与软件:

大家好!

我的理解是、FAULT 信号的置位条件是检测到过流或过热、并且输出驱动器会自动与 FAULTZ 信号一起设置为高阻抗。

图15。 SDZ 的时序要求展示了一张接线图、其中 FAULTZ 信号反相并输入到 Hi-Z 引脚。
为什么必须进行该接线、因为当 FAULTZ 信号被置位时、输出驱动器会自动设置为高阻抗?





此致、
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toshi:

    该接线要求的目的是通知主机输出驱动器设置为高阻抗。 这是一种冗余安全机制、因为它是一种外部故障响应、可确保放大器输出被禁用。 输出驱动器在内部自动设置为高阻抗、但该附加连接可处理内部故障处理导致的任何延迟或潜在故障。 谢谢。

    此致、

    Sam