This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M-Q1:TAS5720/TAS5720检测

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1390496/tas5760m-q1-tas5720-tas5720-detection

器件型号:TAS5760M-Q1

工具与软件:

我需要区分板载放大器是 TAS5720还是 TAS5760。
是否可以通过 I2C 将 TAS5720与 TAS5760区分开来?
两个器件的"器件标识"寄存器值均为0x00。
是否可以通过读取"模拟控制"寄存器进行区分?
对于这个寄存器、TAS5760的缺省值为0x51;TAS5720的缺省值为0xD1 (我的数据表报告0x51、但我认为这是一个错误)。
是否是一种可靠的方法?

谢谢

Fabiano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fabiano

     恐怕根本无法区分 I2C。 即使是寄存器模拟控制、上电默认值也相同、仅 TAS5720必须手动设置为 D1。 无法用于您的目的。