This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5112:未使用的引脚

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1395642/tac5112-unused-pin

器件型号:TAC5112

工具与软件:

嗨、团队:

您能在下面说明在何处连接未使用的引脚以及如何连接这些引脚吗?

GPIO1   开路

GPIO2   开路

GPI1      下拉(0 Ω)至 GND

GPO1     来实现该操作

我的理解是否符合要求?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tsuji、

    GPI/GPIO 可保持悬空、因为它们可通过软件禁用。 但 GPI1下拉至 GND 也没有问题。

    此致、
    Jeff McPherson