This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5827:我们是否有适用于 TAS5825P 和 TAS5827的热仿真模型?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P, TAS5827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1400790/tas5827-do-we-have-any-thermal-simulation-model-for-tas5825p-and-tas5827

器件型号:TAS5827
Thread 中讨论的其他器件:TAS5825P

工具与软件:

大家好、团队

我的客户尝试 在一个新项目中使用 TAS5825P 和 TAS5827、而客户更喜欢模拟 TAS5825P 和 TAS5827的永久性性能。

我们是否有 适用于 TAS5825P 和 TAS5827的热仿真模型? 或者、我们对于热仿真有其他想法吗?

谢谢。

G. W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、G. W、

    我们没有这两个器件的仿真。 TAS5827的 Rds、on 低于 TAS5825P (70m Ω 而不是90m Ω)、因此散热性能应更好。 如果需要、我建议使用 EVM 进行比较。

    此致、

    Ramsey