This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:32阶音量控制

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1414954/tas2505-q1-32step-volume-control

器件型号:TAS2505-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TAS2505

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们想使用 TAS2505-Q1作为我们的音频放大器、以下是我们的要求。

我想检查 TAS2505是否可以实现 32步音量控制? 我们使用了 VI (AUX)输入0.5VRMS。

0.5W@8 Ω

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    在 AIN 情况下、您可以调节 AINL/R 音量控制和扬声器音量控制、以实现32阶音量控制。

    谢谢

    Kevin