This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:FFT 问题

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1449943/tas5828m-fft-issue

器件型号:TAS5828M

工具与软件:

TAS5828在BD 模式576K工作频率下FFT会有尖峰、EVM板测试也存在、μ A

需要怎么解决e2eti.com/.../306_5F00_FFT_5F00_HF_2800_1_2900_.pdfe2e.ti.com/.../306_5F00_FFT_5F00_LF_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否探测器件的 I2S 输入、并告诉我您的设置是什么样的?

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、BCLK=12.288M LRCLK=192K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM板测试、默认的设置也会有此现象、您可以实测一下 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供输出和器件时钟的示波器快照? 我将一个 EVM 连接到 Lite 流程并使用上述相同的时钟速率、但看不到尖峰。

    此致、

    Ramsey