This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:适用于 BLE 服务/配置文件的 QDID

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1067183/cc2540-qdid-for-ble-services-profiles

部件号:CC2540

我正在查看 TI 蓝牙 Qual 应用手册,有关 CC254x 的 QDID,请参阅表2-5。 QDID 127436似乎涵盖了“设备信息服务”,但该 QDID 下列出了其他服务/配置文件,我想验证是否可以在不支持其他配置文件的情况下使用 QDID。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    对于蓝牙资格认证问题,请确保充分利用蓝牙资格认证顾问(BQC)的帮助。

    通常,您可以从合格的设计中删除可选特性,但仍可以使用 QDID。 但是,由于此列表包含已过时的配置文件版本(接近配置文件),因此无法创建子集。

    这意味着您必须自行验证配置文件。

    我有两个好消息:

    • 您可以使用 QDID 准备 ICS -这将节省您的时间
    • 测试正在通过,因此您不必为此担心

    我知道这个答案可能不是你所期望的答案。 请确保我们正在努力改进这一点。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门特,您好!  

    感谢您的快速响应。 我对回答感到惊讶,因此请允许我提出一些澄清问题:  

    尽管我们的产品中没有使用接近配置文件,但它包含在 QDID 中会使其任何其他子配置文件/服务的整个 QDID 无效? 这将使 TI 客户似乎无法将此 QDID 与 CC254x 一起使用,并且必须对他们使用的任何 SIG 服务/配置文件进行资格验证,这是否正确?  

    TI 是否计划发布针对其在 BLE QUAL 应用程序说明下提供的 BLE 配置文件/服务的更新 QDID? 是否有更新版的 BLE qual 应用程序说明显示 QDID 不再有效使用?  

    再次感谢你能抽出时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我鼓励您联系您的 BQC 以评估是否建议采用不同的方法。

    我们意识到这一点,并正在努力加以改进。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门特,您好!

    我们正在与 BQC 合作。 他请求我们要求 TI 为该部件/BLE 服务生成备用 QDID。 这有可能吗?  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    截至今天,没有其他 QDID 可用。 我无法评论我们计划/不打算在未来发布的 QDID。

    此致,