“线程:测试”中讨论的其它部件
显然,OAD 框架( simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_10_00_78和 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_20_00_52)限制为0x100000字节的外部闪存大小(实际上,由于闪存页变量为 uint8_t 类型,因此总闪存大小为4096字节)。
我想知道,这背后是否有具体的原因?
修补多个文件以使用较大的闪存或。通过相对简单的更改,更多的闪存页面(使用 uint16_t)似乎是可行的。 我想知道为什么这件事一开始就没有做到,如果我错过了什么。