This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:使用 SYSCFG 分配引脚

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CCSTUDIO, CODECOMPOSER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1073975/cc2652r7-using-syscfg-to-assign-pins

部件号:CC2652R7
在“线程:sysconfigCCStudioCODECOMPOSER”中讨论的其他部件

我有一个自定义设计,我正在尝试使用 sysconfig 来分配要使用的 PIN。  我从 spislave.syscfg 开始,因为它看起来像一个简单的开始方式。

我首先尝试将引脚11分配为 GPIO 输出引脚。  下面的屏幕截图显示了针脚分配。

我保存了该文件,当我尝试编译时,我会收到“无法将'$assign'设置为'ball.11':未定义名为 ball.11的选项。有效的选项包括

如果这不是在设备上分配引脚的正确方法,如何执行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,道格拉斯,

    在使用 SDK 发行说明中列出的正确 CCS/sysconfig 相关性的 v5.30或 v5.40 SimpleLink SDK 中应用相同更改时,我没有遇到任何类似的问题。  您使用的是哪个版本的 SIMPLELINK-CC13XX-26XX-SDK,CCStudio 和 sysconfig?  在 sysconfig 设备视图中选择“使用自定义主板”时,是否保持选中了“锁定 Pinmux”?  您是否已查阅 了《BLE5-Stack 用户指南》的“定制硬件”模块

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的再次光临。

    正在使用的版本

    Simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_20_00_52

    sysconfig (1.11.0+2225)

    CodeComposer 版本10.4.0.00006

    是的,我一直选中“锁定 Pinmux”

    是的,我已经查阅 了《BLE5-Stack 用户指南》中的“自定义硬件”模块。  我在那里找不到对我有帮助的东西。

    对.syscfg 文件中的 ball.xx 引用的编译器对象

    例如

    GPIO1.mode              = "输出"
    GPIO1.$名称             = "CONFIG_GPI_LED_0"
    GPIO1.gpioPin.$assign   = "Bball.11"
    GPIO1.pinInstance。$name = "CONFIG_PIN_2"

    我只需将 sysconfig 中的主板设置留给 LaunchPad 并重新分配标题针脚,就可以解决该问题。

    对于 LauchPad,同一引脚在.sysfg 中定义为

    GPIO1.mode ="输出";
    GPIO1.$名称="CONFIG_GPI_LED_0";
    GPIO1.gpioPin.$assign ="BootsterPack.39";
    GPIO1.pinInstance。$name ="CONFIG_PIN_2";

    此致,

    道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 此 SDK,sysconfig 版本应为1.8.2,这可能是由于在采用较新的 SDK 术语和添加设备/实用程序支持时发生重大更改而导致的根本问题。 我仍然无法 使用其他类似依赖关系来复制此行为。  您是否会考虑评估最新 的 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDKCCStudio 版本?  如果您仍有相同的问题,请向我提供对新的 CC2652R7vspislave 项目的逐步更改,这会导致问题的发生。

    此致,
    瑞安