This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:在专有模式下支持2.4GHz,在2.4GHz 时支持250kbps DSSS

Guru**** 2550980 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1077126/cc1352r-2-4ghz-support-in-proprietary-mode-and-250kbps-dsss-at-2-4ghz

部件号:CC1352R

各位专家:

我对 2.4GHz 支持有疑问。

1.
我的客户正在尝试选择2.4GHz,但系统会发出警告“所选频率属于尚未确定特性的范围”。
是否可以对2.4GHz 频带使用 CC1352R? 请问为什么会有警报?



2.
客户希望在 EasyLink 上使用250kbps 与 DSSS。
有可能吗?
软件开发环境
SmartRF Studio7 2.13.0
sysconfig 1.6.0
-SimpleLink CC13x2_26x2 SDK 4.30.00.54

谢谢,致以诚挚的问候,
Ryo Akashi