请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2642R “线程:测试, sysconfig”中讨论的其他部件
您好,
我使用 的是 simple 外围设备加载芯片和 SDK 版本- SDK_5_10_00_48。
在我的应用程序中,设备通过通知每150毫秒向连接的移动设备发送230字节大小的数据包。 但我发现,很少有数据包丢失。
调试发现“GATTServApp_ProcessCharCfg”的返回值为0x16,该值定义“blePending”。
我想知道如何避免数据包丢失?