This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564CSTBBLESW:验证连续 Rx 测试模式以获得 FCC 认证

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1083105/cc2564cstbtblesw-verification-of-continuous-rx-test-mode-for-fcc-certification

部件号:CC2564CSTBTBLESW
“线程:测试”中讨论的其它部件

我们的设计使用上述部件作为蓝牙/ BLE 无线电。  在生产前,我们将把它带至测试实验室进行 FCC 认证。 FCC 需要执行的测试之一是查看设备仅处于 Rx 模式时发射的谐波辐射。   

为此,TI 测试套件提供了一种测试模式。   测试室要求我们有一个机制来验证 设备是否处于 Rx 模式。  为此,他们希望看到收到的数据包(可能来自另一台处于连续 Tx 模式且发送 PR9序列的设备)的一些可视确认(如打印语句)。   我们有办法实现这一点吗?

我们板上的 TI 器件与 STM UC 配对,它们通过 UART 引脚进行通信。  

所以问题是,TI 器件是否在连续 Rx 模式下解码数据包并将其发送到堆栈,测试堆栈是否可以将数据向上发送到我们的测试包装器?