您好,
我正在尝试从 simplelink wifi 插件 v4.20导入网络终端项目,我只想提及.projectspec 为 TI-RTOS 构建调用了一个错误的路径:
正确的路径如下:
C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_20_00_52\kernel\tirtos\build \cc13x2_cc26x2\release\CCS
我们能否获得更新?
慕尼黑
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在尝试从 simplelink wifi 插件 v4.20导入网络终端项目,我只想提及.projectspec 为 TI-RTOS 构建调用了一个错误的路径:
正确的路径如下:
C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_20_00_52\kernel\tirtos\build \cc13x2_cc26x2\release\CCS
我们能否获得更新?
慕尼黑
你好,什洛米,
感谢您的确认。 如果 SDK 兼容性没有立即得到更新,这是很好的,但 projectspec 文件真的应该指出所需的 SDK,因为它现在使用的是使用 COM+ TI_SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR 变量的系统默认位置,该变量始终指向 latestsdk。
从 projectspec 文件:
<import spec="${COM_TI_SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR}/kernel/tirtos/BUIS/CC26X2R1_LAUNHXL/ release/CCS/tirtos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_release_ccs.projectspec"/>
这将导致具有最新版本5.xx SDK 的用户由于上述目录结构更改而在导入步骤中失败。
慕尼黑
嗯,这比它看起来要复杂一些。
它不仅仅是基本的 SDK 目录,因为 SDK 中的内部结构也发生了变化。
例如,对于内核,它会转到 /kernel/tirtos/build /MSP_EXP432P401R/...,但即使您修改了基本 SDK 目录,此目录也不存在。 项目规范中的其他位置也是如此。
因此,要么是完全用硬编码路径修改投影规范,要么是在 RN 上留下一条粗体消息,说明什么基础 SDK 与插件兼容(截至今天)。
此致,
什洛米