This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-SDK-WIFI-plugin:CC26x2网络终端投影规范路径不正确

Guru**** 666710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1085693/simplelink-sdk-wifi-plugin-cc26x2-network-terminal-projectspec-incorrect-path

部件号:SIMPLELINK-SDK-WIFI-plugin

您好,

我正在尝试从 simplelink wifi 插件 v4.20导入网络终端项目,我只想提及.projectspec 为 TI-RTOS 构建调用了一个错误的路径:

正确的路径如下:

C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_20_00_52\kernel\tirtos\build \cc13x2_cc26x2\release\CCS

我们能否获得更新?

慕尼黑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦,开个玩笑,这个插件需要4.20 SDK 版本,该版本具有不同的目录结构。 该插件是否会在某个时候更新到新的 SDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    该 WiFi 插件 已经过 MSP432P4 SDK 的 v3_40_00_xx 和 MSP432E4,CC26X2R1和 CC32XX SDK 的 v4_20_00_xx 的验证。 因此,使用最新的基本 SDK 可能会有问题。

    据我所知,没有计划更新这些软件以与新的基本 SDK 兼容,但请允许我在内部进行检查。

    此致,

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,什洛米,

    感谢您的确认。 如果 SDK 兼容性没有立即得到更新,这是很好的,但 projectspec 文件真的应该指出所需的 SDK,因为它现在使用的是使用 COM+ TI_SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR 变量的系统默认位置,该变量始终指向 latestsdk。

    从 projectspec 文件:

    <import spec="${COM_TI_SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR}/kernel/tirtos/BUIS/CC26X2R1_LAUNHXL/ release/CCS/tirtos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_release_ccs.projectspec"/>

    这将导致具有最新版本5.xx SDK 的用户由于上述目录结构更改而在导入步骤中失败。

    慕尼黑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯,这比它看起来要复杂一些。

    它不仅仅是基本的 SDK 目录,因为 SDK 中的内部结构也发生了变化。

    例如,对于内核,它会转到 /kernel/tirtos/build /MSP_EXP432P401R/...,但即使您修改了基本 SDK 目录,此目录也不存在。 项目规范中的其他位置也是如此。

    因此,要么是完全用硬编码路径修改投影规范,要么是在 RN 上留下一条粗体消息,说明什么基础 SDK 与插件兼容(截至今天)。

    此致,

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我所说的是,如果成功导入需要硬编码到特定版本,则应该对其进行硬编码。

    我不认为客户必须修改.projectspec 文件,无论他们安装了哪个 SDK 版本。 这应该是我们内部应该考虑的问题,以简化体验。 作为一名 FAE,我已经花了一个多小时尝试导入和构建该项目,即使我们在发行说明中注意到,您真的认为客户会有耐心吗?

    慕尼黑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在内部调查,看看我们能做什么,以及谁拥有它。

    此致,

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    目前,我们没有计划在不久的将来发布新版本的插件,但我们将接受反馈。

    我们还将与您脱机联系。

    什洛米