This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:BLE模式

Guru**** 662690 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1089218/cc2564modn-ble-mode

部件号:CC2564MODN

您好,

你好。 我有一位客户正在使用 CC2564MODN。 请参阅以下他的查询以供参考。 非常感谢。

我们需要测量在CC2564modn模块输出处传输的BLE信号。

为了测量信号强度  ,我们将模块连接到SMA电缆并连接到频谱分析仪 进行测量。

我们可以通过将模块置于传统蓝牙模式(BDR/EDR)中连续传输来进行测量。

在经典模式下,不能连接到主设备,连接 不可能,因为我们没有天线,它被连接到SMA电缆所取代。

1-如何使模块在BLE模式下传输数据,而无需主连接?

2-我们还想 在相同的设置中控制驻留时间?

此致,

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    1.您可以使用本指南中BLE Testing (BLE测试)> Transmitter test (发射器测试)中讨论的HCI命令在BLE中传输: e2e.ti.com/.../0451.CC256x-Testing-Guide-_2D00_-Texas-Instruments-Wiki.pdf

    将Service Pack下载到设备并启用低功耗后,您需要以下两个命令(您可能需要修改您的用例的参数):

    Send_HCI_VS_Set_LE_Test_Mode_Parameters 0xFD77, 0xF, 1, 0, 0x71764129, 0, 0, 10, 20, 0, 0

    Send_HCI_BLE_Transmitter_Test 0x00, 0x00, 0

    2.我不熟悉停留时间。 也许可以使用以下参数之一来修改:

    谢谢!
    雅各布