This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:如何通过driverlib配置I2C比特率

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1089653/lp-cc2652rb-how-to-config-i2c-bitrate-by-driverlib

部件号:LP-CC2652RB
主题中讨论的其他部件:CC2652RB

TI您好:

我正在 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_30_00_54中工作,我已经意识到了一个通过driverlib实现I2C从属设备的示例应用程序。 详情如下 :e2e.ti.com/.../cc2652rb-how-to-realize-i2c-slave-from-empty-example

现在它可以很好地与I2C主控制器配合使用,该主控制器基于示例 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_30_00_54\examples\RTOS\CC2652RB_LAHXL\drivers\i2copt3001_cpp\tirtos\CCS,3001,但我找不到可以设置从属比特率的位置,我只看到主中继器的比特率

请帮帮我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通常设置I2C主比特率。 从属时钟由主端控制,因此我认为您不应该在从属设备上设置比特率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢YiKai。