This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:CC2564b I2S输出设置问题

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/584110/cc2564-cc2564b-i2s-output-setup-problem

部件号:CC2564


您好,

以前编写:

HTTPS://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/bluetooth_CC256x/f/660/t/58.3698万

我在Atmel再次检查了接口设置。 我已确认

SCO接口设置相同。

我是否需要检查HFP语音呼叫中的噪音原因?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请使用原始主题回答您的问题。
    e2e.ti.com/.../58.3698万

    我将关闭此线程以避免重复。

    此致,
    维尚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很抱歉混淆了。 我的问题仍未解决。 可以帮我解决上一个问题吗?

    此致
    即时消息