This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:RF测试故障

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2652RB, LP-CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1093592/cc2652rb-rf-test-fault

部件号:CC2652RB
主题中讨论的其他部件:UNIFLAASH,,,

尊敬的:

我使用基于CC2652的CC2652RB开发板和测试板进行射频功能测试。 我将TMS,TCK,RST和GND导线从EVM板连接到测试板,测试板可能被UNIflash刻录,但在我在线测试RF时会出现错误。 XDS100V3编译器报告了相同的错误,并提供了以下信息,其中RFSmartStudio是新下载的,XDS110软件已更新;

请帮我分析一下,非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cooper,

    此错误可能 意味着目标设备未正确通电,JTAG连接不稳定,或者有多个设备主动连接到XDS110。  我假设您正在为目标板供电, 并且CC2652RB显示在Smart RF Studio的已连接设备列表中?  另外,是否所有LP-CC2652RB XDS110跳线针脚都已断开,以致板载CC2652RB未连接或未激活?  如果 相同的硬件配置在Uniflash中工作,并且似乎可以检测到程序计数器和ID,则问题可能是JTAG稳定性。  确保使用 尽可能短的电线/电缆将XDS110连接到目标板。  您可以考虑将您的自定义硬件设计提交 给SIMPLELINK-2-4GHz-DESIGINE-Reviews 以供进一步审查。  我已经使用10 cm TMS,TCK,RST和GND连接验证了类似的设置,即一台LaunchPad的XDS110与另一台外部供电的目标设备之间的连接。

    此致,
    Ryan