This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:构建问题(程序将无法插入可用内存)

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1099364/cc2652r7-build-issue-program-will-not-fit-into-available-memory

部件号:CC2652R7
Thread:sysconfig中讨论的其它部件

您好,

我在构建项目时遇到以下错误。 不确定是什么导致了问题。 还附加了内存分配的图像。 请帮我解决这个问题。

Makefile:295:目标'cc2652_project.out的配方失败
错误#1.0099万-D:程序不适合可用内存,或者部分包含一个调用站点,该站点要求无法为该部分生成trampoline。对齐的运行位置对于“.TI.bound:flashBuf0”节大小0x2000失败,与“.resetVecs”重叠,大小0x3c (第0页)

此致,

Madhusudhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Madhusudhan,

    您从哪个TI示例开始,以及为产生此问题进行了哪些更改?  flashBuf0内存区域是在ti_drivers_config.c中定义的,该区域是由sysconfig为NVS驱动程序专门生成的,因此我怀疑此问题与您最近的NVS更改有关。  如果已定义,则flashBuf0应位于设备可用闪存的末尾附近,以便它不会干扰应用程序。  我怀疑您从sysconfig中删除了NVS模块,只是为了稍后再将其添加回来,这会导致区域基值为0x0,区域大小为0x2000,从而导致出现所述的行为。  为了参考,BLE项目的默认值是区域基值0x4.8万和区域大小0x4000。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    我已开始学习BLE外设示例。  您说得对,我从sysconfig中删除了NVS模块,然后再次添加。 现在,我 已经更新 了区域基础和规模及其建筑物。  谢谢!!!

    此致,

    Madhusudhan