This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:使用uniflash对CC2652R1F芯片组进行编程时出现错误代码-241

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1101012/cc2652r-error-code--241-when-using-uniflash-to-program-cc2652r1f-chipset

部件号:CC2652R
主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH

通过uniflash在CC2652R1F芯片组上编程固件时,它总是报告错误-241。
LaunchPad-CC26x2R1评估板,用于对产品上的CC2652R1F芯片组进行编程。

评估板上的跳线必须“打开”复位,TMS,TCK,TDI,TDO, 并切换至Extern Pwr。
但是,错误如下图所示。

我们还尝试通过cc2652R1F CCXML更改CCS中的配置。
它报告了相同的错误。


有人能帮您提供一些见解,让您了解那里发生了什么问题吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    能否验证JTAG调试指南是否有帮助? https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的屏幕截图,GND,5V,3V3,RST, TMS,TCK,TDI。 您的LaunchPad上的TDO,SWO已关闭。 我建议您卸下这些跳线以再次进行测试。 顺便说一下,XDS110输出和DUT之间的长带状电缆连接通常会导致此类问题。 如果您使用较长的带状电缆,请更换较短的带状电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yikai,

    感谢您的建议。
    我们删除 了主板上的“reset”,“TMS”,“TCK”,“TDI”,“TDO”跳线。 所以,根据你的建议,应该拆除所有跳线,对吧?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,您应该卸下这些跳线。 为方便起见,我建议您删除所有邻居跳线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YiKai,

    我们尝试卸下所有跳线,但仍然遇到错误代码-241。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查芯片是否通电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您尚未指定设备的供电方式。 但是,如果您依赖JTAG电源,则您所调用的跳线“Extern Pwr”未正确设置。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用外部电源供电。 跳线设置已完成,如图所示。  

    我们也通过更改跳线尝试过JTAG电源,但问题仍然存在。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使用闪存编程器2对芯片执行批量擦除以再次测试。