This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:实现定制的外部 NVS 驱动器

Guru**** 2811455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1125320/cc2652r-implement-custom-external-nvs-driver

器件型号:CC2652R

大家好、

我想创建自己的外部 NVS 驱动程序、因为我使用的 NVS 的时序与 MX25R8035F 不同。
使用的 NVS 需要更多时间从深度睡眠中唤醒。
还应使用 OAD 服务。
是否有一个解决方案不需要更改文件 NVSSPI25X.c 或 OAD.c。

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您应该能够修改 flash_interface_ext_rtos_NVS.c 和 flash_interface.h 以满足您的需求。  "需要更多时间从深度睡眠中唤醒"可能需要额外的延迟来实现。  OAD 应用程序还需要更改片外 BIM 项目中的 ext_flash.c/h 文件。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    它发挥了作用。 感谢您的支持。

    此致、

    Eric