This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:不建议使用 TIDA-01580 CC2640R2F BLE 5?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1121929/cc2640r2f-tida-01580-cc2640r2f-ble-5-use-not-recommended

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2642R

您好!

TIDA-01580 适用于医疗和消费类可穿戴设备的无线 ECG、SpO2、PTT 和心率监护仪参考设计、使用 SDKv1.40中的 CC2640R2F BLE5。 如今、不建议将 CC2640R2F 用于 BLE5  、因为使用最新的 SDK、BLE5堆栈已经变得更大了。 那么、如果我要使用此参考设计、建议将 CC2640R2F 替换为 CC2642R 或 CC2340?

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、kel、

    CC2642R 目前是最佳选择 、因为现已推出可用的 SDK 版本和迁移指南。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。