Other Parts Discussed in Thread: CC2564C
您好!
我使用 CC2564C+STM32F4的 iSPPDemo,移动通信软件使用 EADemo、我使用 SendSessionData 200 1发送数据、等待"etIPort_Send_Session_Data_Confirmation"接收确认结果、然后发送另一帧数据、但当我发送数据时、等待2s 以接收"etIPort_Send_Data_Confirmation"的确认结果。 我想知道一种修改参数的方法、以便在最快的时间内收到确认消息? 这样我就可以快速发送数据。
以下是日志:
ISPP 端口开路会话指示402
最大包大小为65504
Server>SendSessionData 200 1.
ISPP_Send_Session_Data ()、数据包 ID = 28、挂起字节= 100。
服务器>
服务器> ISPP 端口发送会话数据确认。 PacketID 28 SessionID 402状态1 此消息需要2s 到3s 才能接收。
发送了100、共200个
服务器>
服务器> ISPP 端口发送会话数据确认。 PacketID 29 SessionID 402状态1 此消息需要2s 到3s 才能接收。
发送了200个
服务器>
ISPP 端口关闭会话指示 SessionID 402
服务器>
HCI 模式更改事件、状态:0x00、连接句柄:1、模式:监听、间隔:800