This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:挂起状态问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1112808/cc2640r2f-hang-state-issue

器件型号:CC2640R2F

您好!

同时、CC2640r2f 两个器件刷写代码并保持测试状态、几乎一个月后、两个器件同时处于挂起状态(间隔仅半小时)  

进行硬复位后、两个器件开始工作  

两个都启用了看门狗  

请建议您采取哪些步骤来解决此问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SenseGiz、

    您使用的是 SIMPLELINK-CC2640R2F-SDK 的哪个版本?  是否已对默认代码示例进行编程或已进行修改?  两个器件是否刷写了相同 的固件映像、或者它们是否不同?  您使用的是 LAUNCHXL-CC2640R2F 板还是定制硬件设计?  您是否有关于 MCU 崩溃后的状态的更多调试信息、或者您是否能够加速问题并进一步调试挂起状态?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1]  SIMPLELINK-CC2640R2F-SDK 版本-> simplelink_cc2640r2_sdk_5_10_00_02

    2] 已修改的代码,运行项目将近一年--WDT 计数为5000

    3] 是的、两个器件闪存相同的固件映像  

    4] 我们使用的是定制硬件  

    5]我再次在调试模式下测试设备...一旦出现此问题,我将向您提供更多详细信息  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是堆或运行时堆栈内存问题、请特别参阅 《BLE-Stack 调试指南》的内存问题部分。

    此致、
    Ryan