This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F-Q1:从复位引脚上拉至晶体振荡器启动的时间

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1111305/cc2640r2f-q1-time-from-reset-pin-pulling-up-to-crystal-oscillator-starting

器件型号:CC2640R2F-Q1

我们的客户使用 cc2640r2ftwrgzrq1来生产汽车钥匙。 在最近生产的9000件产品中发现了1件异常产品。 在上拉 RESET 引脚37.2ms 后、正常 IC 开始振动。 在上拉 RESET 引脚167.5ms 后、异常 IC 开始振动、RESET 引脚已出现下降沿。 我们提供的测试图片如下图所示。 晶振引脚是指引脚46和引脚47。 在复位引脚被上拉167.5ms 后、晶体振荡器是否启动满足 cc2640r2f-Q1的正常运行参数范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [~引脚 userid="324122" URL"支持/无线连接/bluetooth-group/f/bluetooth-forum/1111305/cc2640r2f-q1-time-f-f-reset-pin"上拉至晶体振荡器启动"]晶体振荡器是否在复位引脚上拉至正常工作范围后启动167.f/cc2640r2msps?]

    否。器件数据表的第8.8和8.9节显示了启动时间。

    绿色迹线测量的 IC 中的哪个引脚? 它是一个特定的 I/O 引脚、还是测量总体功耗等?

    我提出这个问题的原因是、如果器件在很长时间之后只能在 I/O 引脚上显示活动、那么它可能是其自身初始化期间的事情-功率不足(我也会监控电源轨)、甚至是软件。 器件本身仅在150µs μ s 后启动、因此您获得的时序要比这长得多。

    请记住、如果您尝试测量 XTAL 引脚本身、则示波器探针会向晶体添加额外负载、振荡可能无法启动。

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔