请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650MODA Thread 中讨论的其他器件: CC2650
我正在使用 CC2650MODA、需要与需要 SPI 总线上数据帧为32位的传感器进行通信; 不过、在释放芯片选择引脚之前、我只能看到 CC2650上的选项、即帧长度为8或16位。 我需要保持 CS 线路为低电平以传输8字节数据。 这是可行的,还是应该使用不同的 GPIO 引脚作为 CS 引脚,并在 SPI_TRANSFORT()调用之前手动将其拉至低电平,然后在 SPI_TRANSFORT()调用之后将其拉回高电平?
此外、在 SPI 事务期间、微处理器首先发送 LSB。 如何将其切换为 FIFO (即、如果要发送两个字节0x1234、芯片将发送0x3412而不是0x1234)。
谢谢你