This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:器件发现问题

Guru**** 2392095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1122554/cc2652r-devices-found-issue

器件型号:CC2652R

 现在、我将使用 CC26X2R1 LaunchPad 来检查 BLE 功能。 我下载到硼的示例 host_test_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs.hex 是使用 SDK-6.10.00.20编译的。 我调整了 BTool 上的两个参数、将持续时间设置为0以使扫描不停止、并将最大记录设置为500、然后按 SCAN (扫描)按钮。 虽然附近有数百个设备,但在第16条记录后,扫描的设备数始终会停止。 FAE 建议我可以尝试调整 ble_user_config.h 中的 MAX_NUM_WL_ENTRIES 这是正常的、直到它被设置为95、我可以找到与我设置的一样多的器件。 但是、当它设置为100时、它根本找不到任何器件。
 我还尝试下载了使用 SDK-4编译的映像、并且 BTool 上具有相同的设置、然后可以在办公室中扫描400多个器件、而无需更改 MAX_NUM_WL_Entries (默认为16)。 FAE 说它应该是 RAM 大小限制。 当扫描的器件超过 RAM 大小设置时、旧版 SDK-4将丢弃旧数据、但当设置的 RAM 大小已满时、新 SDK 将会谨慎停止、因此会出现不同的行为。
 是否可以使 sdk6的行为与 sdk4相同? 我需要捕获数百个器件进行分析。

此致、

Jacky_chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将您的主题分配给了一位相关专家。 他们很快就会伸出援手。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    我能够重现此问题、现在我将对此进行研究。 我将在获得更多信息后向您更新。

    最棒的

    NIMA Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    这似乎与我们已经看到的问题有关。 我创建了一个用于研发的 TT、并将在我获得有关该问题的更多信息后向您更新。

    最棒的

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

     有新消息吗?

    此致、

    Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    研发部门没有进行任何更新 同时、SDK 的6.20版已经发布。 请尝试使用我们的新 SDK、查看问题是否仍然存在。

    最棒的

    NIMA   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    在与团队交谈后、我发现没有办法让6.10以相同的方式行事。 它将需要重新设计应用程序。 执行此操作的一些方法是启用筛选或使用多个扫描操作。  

    最棒的

    NIMA