This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:引导加载程序模式 GPIO 设置。

Guru**** 2617115 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1130700/cc2640r2f-bootloader-mode-gpio-setting

器件型号:CC2640R2F

你(们)好  

我 有一个有关引导加载程序后门的 GPIO 的简单问题。

根据该表、我们是否必须在 cc2640R2F WCSP 上对 UART 使用 DIO 0/1?

根据代码、该引脚是否所有 GPIO 都可用? 如 DIO4。

#ifndef SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_PIN_NUMBER
#define SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_PIN_NUMBER 0xFF //引导加载程序后门的 DIO 编号
#endif

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、爱知、

    ROM 引导加载程序只能通过 UART TX/RX 的 DIO0/1引脚访问。  后门引导加载程序引脚可以是器件上的任何 DIO。  如果这些选项不适用、则可以评估 基于闪存的引导加载 程序的使用情况、您可以根据应用的要求进行定制。

    此致、
    Ryan