你(们)好
我使用 LAUNCHXL-CC26x2R1和 BOOSTXL-AOA 天线板来计算 AOA 角度。
使用 SimpleLink CC13x2-26x2-5.20 SDK、使用项目 RTLS_Coordinator 和 RTLS_Responder 获取 IQ 样本。
下面是通过使响应器保持90度角来生成的 csv IQ 样本文件。
已使用 BOOSTXL-AOA 板的天线阵列2、方法是在 AoA_params 字典中将 python 脚本 rtls_connectionless.py 中的模式设置为2124。
使用以下公式计算 AOA 角度。
要计算两根天线之间的相位差、首先使用以下公式计算相对于每个天线的相位
然后计算差值:-
相位=反正切(Q/I)
根据以下链路的规定、天线距离为35mm、载波频率为2.4GHz 时、波长为0.12491352米。
但是、通过上述计算无法获得正确的角度。
获取从给定 IQ 样本计算 AOA 角度的正确步骤/程序将会很有帮助。
此外、如果公式和计算中存在任何错误、请提供建议。
此致、
Ajit